结果:找到"原理图 PCB 设计应用",相关内容1000条
- 求助,EDA使用问题
- 我分别画了两个板子,随后将两个的原理图页放在一个原理图里,PCB也放成一个板,为什么更新原理图变更到PCB后元件不能直接对应,又得重新排一遍
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 发帖人:Kingslyer 发帖时间:2024-06-17 11:44:00
- 立创专业版EDA库设计不合理
- 最近在摸索立创专业版EDA,发现库设计不合理。立创EDA器件=符号+封装+3D模型直接选用器件来画图(原理图),结果就很完美;但是过程却并不好————百万种器件啊!但是从符号入手是不是就简单很多!符号数量是很少的。上面的封装是指板上的焊盘和丝印。而理想的封装是封装+3D模型;如果很容易给符号增加理想的封装,这就很好了。我(想大家)并不想从百万器件中选出器件来进行原理图设计。能从符号入手吗?有以下几点:1、封装不能结合3D模型2、符号只能更换封装,加不了3D模型(如果符号来自器件,换了封装后,之前的3D模型还在)所以从符号入手的结果是PCB会没有3D模型手上有AD的符号库和PCB库,转换格式到...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 原理图设计 PCB设计 发帖人:DSVictor 发帖时间:2023-06-17 11:58:00
- 如何将光立方的IAP12C5A62S2DIP40单片机换为IAP15W4K61S4-30I-LQF...
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 发帖人:小刘eda 发帖时间:2023-06-06 23:33:00
- 该网络标签未与任何引脚链接
- 如下图,都是一样的报错我不理解,明明我都把导线接到引脚上了,为啥还会报错?望各位大佬指点一二
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图设计 发帖人:jokercjs 发帖时间:2022-05-14 16:33:00
- 关于原理图中手工重命名元件标号的问题
- 立创EDA国人的骄傲!软件的设计人员你好!当我在画原理图的时候,想将下面的电容C5标号改成C1那么它会发出提示我自己是很清楚C1是存在的!但我就是想强制改它怎么办?最好是我可以强制将它们两个标号相互交换一下。虽然说我可以找到C1将它改为一个没有命名的标号,然后把C5改成C1,最后再将原C1改回C5,这样也可以,但是很麻烦不符合咱们立创EDA的易用专业快捷的理念!提个小小建议,望设计人员关注一下!!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 发帖人:大不了G 发帖时间:2021-08-12 12:37:00
- 建议快捷键的问题
- 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
- 原理图器件和PCB器件不能关联
- 整个器件是可以关联的,但是器件分部件后,比如一个运放芯片分两部分,U2.1,U2.2,如此再PCB文档就关联不起来了;再原理图选定U2.1或U2.2,在PCB文件上U2没有高亮提示。希望早日提升EDA性能。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 设计应用 发帖人:明月当空 发帖时间:2020-10-07 15:23:00
- 原理图设计管理器有问题?
- 我真的找不出哪里有问题
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 设计管理器 发帖人:K菌大大 发帖时间:2020-07-14 19:15:00
- 元件子库转PCB的问题
- 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
- 接电路设计原理图设计pcblayout电路调试整套项目
- 电路原理图设计pcb设计电路调试电路原理图设计pcb设计原理图设计代画pcbpcb代画pcb设计画pcb电路设计、原理图、PCB板绘制、pcb板设计、本人专业绘制电路图,以及单片机开发(单片机有合作伙伴做)。ADpads以及allegro三个软件都可以有需要的可以联系我。有意者可以联系我。效率快,价格低。可单独原理图设计或者单独pcblayout。也可以整套包括调试都弄好。主要做平板电脑设计(安卓,win都做)摄像头门禁设计mcu电路设计电源板
- 所属专栏: 项目外包 标签: 代画pcb 原理图设计 pcb,layout 发帖人:电路设计王生 发帖时间:2019-01-19 15:53:00
返回